This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799874/tida-01093-tida-01093

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: ISO1541BQ76930

尊敬的 所有人:

  我 将 BMS 20 设计为 TIDA-01093,我  对 TI 设计有2个问题。 如下所示  

  我认为  MCU SDA、CLK 信号 可以 通过 Q9、Q10 寄生 二极管连接 BQ76930,这是 I2C_CTRL_B 控制无法实现的。 对吗?

  

2.在  采用 ISO1541的 I2C 隔离应用中  ,我认为       只需要一个电源切断通信。 您为什么需要控制两个电源?  I2C_CTRL_B_U& I2C_EN_U?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    对于问题1、我认为 BQ76930器件 SCL/SDA 较低的引脚在禁用 Q9和 Q10时会看到高上拉电压、因此不会与底层器件进行通信。

    对于问题2、最好关闭 ISO 器件两侧的电源。 它会消耗一些电流、并且会导致从顶部电池或底部电池消耗的电流不平衡、从而浪费电能。

    此致、
    Matt