This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2600515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799422/simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

新 Webench 工具将基于 HTML。

我们可以在任何浏览器上使用新 Webench 吗?

如果没有、是否有推荐的浏览器和版本?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    以下是推荐的浏览器、
    1.铬[版本67.0.3396.87]
    2. Firefox [60.0.2]及更高版本

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    您不推荐 IE 浏览器吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下版本的桌面支持 WEBENCH:

    1. Google Chrome
    2. IE 11及更高版本
    3. Firefox 60及更高版本
    如果您的浏览器为 IE 11、但您仍会看到持续的"Loading..." 消息、 以下 是手动更新浏览器文档模式的建议解决方法。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的合作!

    贝斯特雷加兹