This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC21710-Q1:看起来 pspice 模型有问题。 我无法运行。 请提供建议。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799816/tina-spice-ucc21710-q1-look-like-the-pspice-model-has-a-problem-i-was-unable-to-run-please-advise

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是使用 TINA 还是 PSpice 运行此功能? 您需要使用 PSpice/OrCAD 运行此操作、因为这是 PSpice 加密模型。 如果您确实使用 PSpice/OrCAD 运行此操作、请确保使用最新的 PSpice 17.2运行它。

    如果您需要安装 PSpice 17.2、我会将链接放在上面的"备注"框上、以便仅 TI 人员可以看到它、因为这是内部网站。

    Herman