This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:TIDA-00120

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797935/tida-00120-tida-00120

器件型号:TIDA-00120

尊敬的 TI 团队:

我将 TIDA-00120参考设计用于 MPPT 太阳能充电器。

当我尝试打开设计文件时。

缺少某些曲目。

您能否帮助在 Altium PCB 设计文件中共享完整设计   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akanksha、

    原始设计是在 PADS 中完成的(设计下载中的.sch 和.PCB 文件)。 下载中提供的 Altium 数据库只是原始焊盘设计的转换、可能会出现转换错误。

    您能否详细说明您看到了哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akanksha、
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、
    BART