请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050018 你好
请检入文档
http://www.ti.com/lit/ug/tiduek0/tiduek0.pdf
在第 3.4章中、电池寿命估算:
考虑到5年的使用寿命、负载使用的总容量约为880mAh (0.8×1100mA)。 µA 待机电流为6 μ A、此电流总和为260mAh、持续5年、因此无线设备和其他传感器的电池容量将为520mAh。
剩余的电池容量可能是620mAh?