This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01398:IRS-B210ST01-R1计划淘汰

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01398

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799083/tida-01398-irs-b210st01-r1-scheduled-for-obsolescence

器件型号:TIDA-01398

你(们)好  

我是 Prakash、从事 Connectm Technologies 的工作、我对 TIDA-01398器件感兴趣、我正在浏览 BOM、发现 IRS-B210ST01-R1  已计划淘汰、因此它是否有任何新器件。

或者您是否有其他电池供电的 PIR 传感器进行通信。

此致

Prakash

9986383047

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    PIR 传感器不是 TI 器件、因此我们无法评论该器件的最佳替代产品。 我建议联系 Murata、看看他们是否可以推荐更换。 TI 通常不制造 PIR 传感器、但我们有几个 PIR 参考设计。 从设计指南中可以看到:

    "TI 参考设计选择的传感器是 MurataRegisteredIRS-B210ST01 PIR 传感器。 之所以选择此传感器 、是因为它采用表面贴装封装并提供模拟输出、因此本 TI 参考设计中的低功耗电路可以采用节省面积的封装进行演示。 虽然本 TI 参考设计收集的测试结果侧重于特定的 PIR 传感器器件型号、但  在应用本 TI 参考设计中演示的技术和电路设计时、任何类似的指定 PIR 传感器均可获得相似的结果。"

    您可以查看的其他一些参考设计:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00489

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01069

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00759

    希望这有所帮助、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    IRS-B210ST01现在是唯一的、我们不能仅更改 PIR 传感器、我们还需要更改 PIR 传感器驱动器电路。 无论如何、我将与 Murata 交谈、但如果您在 BOM 中更新新器件型号、也会对其他用户更有帮助。

    此致
    Prakash
    9986383047