This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:更改

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798754/tina-spice-tina-ti-changes

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

TINA-TI v9.3.150.328和 v9.3.200.277之间有哪些变化?

很遗憾、"readme.txt"文件未更新。

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    供参考、我们将在收到 TINA 供应商 DesignSoft 提供的一些信息后再与您联系。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TINA-TI 9.3.200中的新功能

    - MOS 和 BSIMO 模型等式修正

    TINA-TI 9.3.180中的新功能

    -在原理图符号编辑器中撤消/重做
    -不区分大小写的跳线连接
    - SPICE 语法更新:
    在子 ckt 名称中允许点、
    支持 ASINH、ACOSH、ATANH 功能
    mfg 参数可在.model 中使用
    -如果"计算运行点"失败、则使用"零初始值"进行瞬态分析
    -当第1个参数不是典型参数时、会显示组件的第1个参数的名称
    -在新宏向导 SPICE 文件导入模式下允许 txt exetplension

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    谢谢!

    此致、
    Patrick