This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01477:可以向该板添加负载单元

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01477, TIDA-00488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799144/tida-01477-it-is-possible-to-add-load-cell-to-this-board

器件型号:TIDA-01477
主题中讨论的其他器件: TIDA-00488

尊敬的专家:

在本电路板设计中、我有疑问、我想从多个节点收集重量、湿度和温度、一个 TIDA-01477板通过 UART 连接到支持 GSM 的板/ CC3220 WiFi 启用板、以便将数据发送到服务器、

如果此电路板设计符合我的想法、请为此电路板推荐最佳的负载单元放大器、

我可以连接多少个节点、

可以从特定节点获取数据、因为当主板向特定节点发送请求时、该节点只能对主板做出响应。

如何通过 OTA 将固件更新到特定节点。

如果我通过12V/10W 太阳能电池板为该电路板加电、则适合使用哪种转换器或稳压器。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-01477运行 TI 15.4-stack、这是一种基于星形的协议。 TIDA-01477作为终端节点运行、它将与可用于向云发送信息的单独网关进行通信。 此博客(e2e.ti.com/.../sensor-to-cloud) 简要概述了该协议。 有关 TI 15.4-stack 的更多具体问题、请打开新的查询并发布到低于1GHz 论坛(例如、有多少节点、OTA 固件升级等)。

    对于太阳能电池板、我们有 TIDA-00488。 这展示了如何使用太阳能电池板为终端节点上电。