请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01505 您好!
对主动启动电路有疑问:
STP03D200 BJT 的最小 HFE 值为230和200、当 IC=20mA 和30mA 时、为什么假定的 HFE 值为500?
2.计算得出的 Rstart_slow 值告诉它应该小于150Mohm,但选择的值是大约为9Mohm 的6个1.5Mohm 实例。 让我知道选择这么低值的原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对主动启动电路有疑问:
STP03D200 BJT 的最小 HFE 值为230和200、当 IC=20mA 和30mA 时、为什么假定的 HFE 值为500?
2.计算得出的 Rstart_slow 值告诉它应该小于150Mohm,但选择的值是大约为9Mohm 的6个1.5Mohm 实例。 让我知道选择这么低值的原因