请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在这个上面划伤我的头。 很抱歉、如果之前已经讨论过这一点。
我使用电压电源、电感器和电阻器串联设置仿真。 如果我将电源设置为4V、则输出显示电源为5V。 如果我将其设置为5V、则输出显示为6。 ???
SIM 卡已连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.