This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:TIDA-010030评估板的 MSP 控制器源代码、包括平衡算法和放大器;保护。 是否可以在给定代码中实现通信?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799052/tida-010030-msp-controller-source-code-for-tida-010030-eval-board-including-balancing-algorithm-protections-also-can-communication-implemented-in-given-code-or-not

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

您好!

我想开始使用 TIDA_010030、在此之前、我想知道 TI 是否为 MSP 控制器提供源代码?

根据设计的硬件(TIDA-010030),源代码是否适用于同一硬件。

如果任何机构曾与 TIDA-010030合作、请与我们分享。

Rohit