This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060001:在 TIDA-060001中、TMS320F28379D 可替换为低端 C2000

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDA-060001, LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798730/tida-060001-is-that-ok-to-replace-tms320f28379d-with-a-low-end-c2000-in-tida-060001

器件型号:TIDA-060001
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DLAUNCHXL-F280049CC2000WAREAFE031

大家好、

 是否可以在 TIDA-060001中将 TMS320F28379D 替换为低端 C2000? TMS320F28379D 过于昂贵。 如果是、对 MCU 的要求是什么? 您建议使用哪种 C2000?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    如 SPRAC94C 中所述、C2000Ware AFE031/SunSpec 示例还支持 TMS320F28004x (LAUNCHXL-F280049C)。

    但是请注意、在暂时计划于19Q2发布的下一个 C2000Ware 版本之前、必须从安全的 TI 服务器下载 F28004x 示例。 如果您已被授予对 MySecureSoftware 的访问权限、请使用此链接:

    www.ti.com/mysecuresoftware

    或者、如果您需要申请访问权限、请使用此链接:
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp