This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:是否需要 TIDA-00792的 EV2400? TIDA-00792能否独立工作?

Guru**** 2636155 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, TIDA-00792, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798704/tida-00792-need-of-ev2400-for-tida-00792-required-or-not-can-tida-00792-work-independently-or-not

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ76940BQ78350

尊敬的所有人:

是否要确认 TIDA-00792是否可以在没有 EV2400的情况下工作?


也可能需要永久性连接、如文档 TIDA-00792中所示、TIDA-00792还包含芯片78350和 BQ76940、可以使用 SMBus 和 I2C 分别连接或通信这两个芯片。


EV2400是否需要永久使用?或者一旦配置、它将在没有 EV2400的情况下工作。 请评论是否有人已经尝试过它。

Rohit

rohit.kadecha@battrixx.com

+91-8141616356

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    EV2400用于连接 PC 以进行评估、并对 BQ78350的数据闪存进行编程。 对系统进行编程后、系统无需运行。

    此致、
    Matt