This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21495:PMP21495 6.6kW 双有源电桥 CLLLC 设计的亮点是什么?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21495, UCC21530-Q1, LMV116, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798417/faq-pmp21495-what-are-the-highlights-of-pmp21495-6-6kw-dual-active-bridge-clllc-design

器件型号:PMP21495
主题中讨论的其他器件: UCC21530-Q1LMV116TIDM-02002

我应该了解此 PMP21495 6.6kW 双有源电桥 CLLLC 设计的亮点是什么? 此设计从 UCC21530-Q1和 C2000 F280049C 控制器中获得哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP21495是一款面向板载充电应用的6.6kW 双向双有源电桥 CLLLC 谐振转换器设计、可应用于其他高压/高功率储能系统或备用系统。 C2000 F280049C 提供了高度自由的控制方案设计。 高分辨率 PWM、高分辨率死区时间、高分辨率相移、高速 ADC 可实现此高频转换器设计。 为了在高电压和高频率下运行、本设计采用了 SiC FET。 使用 UCC21530-Q1驱动器、我们可以完全驱动 SiC FET、同时还能够在适当的负驱动电压下非常快速地关闭 SiC FET。 此外,提供 F280049C 的 Rogowski 线圈以及高带宽运算放大器 LMV116和“数字比较器”可用于同步整流器(SR)感应。 使用 Rogowski 线圈进行 SR 感应的原因是、在高频(300kHz 至700kHz)切换时、输出电压非常高(250V 至450V)。 VDS 感应或使用电流感应变压器等常规 SR 控制方法在此不起作用。
    PMP21495和软件的设计细节可在 TIDM-02002设计指南中找到: