This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP21842:我应该了解此 PMP21842 12V/500W LLC 设计的亮点是什么?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21842, UCD7138, UCD3138A, PMP21309, PMP20978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798416/faq-pmp21842-what-are-the-highlights-should-i-look-into-this-pmp21842-12v-500w-llc-design

器件型号:PMP21842
主题中讨论的其他器件: UCD7138UCD3138APMPPMP20289PMP21309PMP20978

我应该了解此 PMP21842 12V/500W LLC 设计的亮点是什么? 此设计从 LMG3410 GaN 器件和 UCD3138A/UCD7138控制器中获得了哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP21842是一种高开关频率(标称450kHz) LLC 谐振转换器设计、可提供390V 至12V/500W 的转换。 LMG3410 GaN 器件的使用允许转换器以如此高的频率进行开关、因为 LMG3410 GaN 器件没有反向恢复电荷、并且与处于相同 RDS、导通电平的硅 FET 相比、输出电容要低得多。 数字 UCD3138A 控制器与 UCD7138同步整流器(SR)控制器配合使用、即使在这种高频运行条件下、转换器也能实现最佳的 SR 导通。 由于其高频运行、转换器的尺寸变得非常小。 还有其他使用相同架构但具有不同变压器设计、功率和输出电压电平的 PMP 设计、如果您对 PMP21842设计感兴趣、则应查看它们。

    PMP20289:采用高压 GaN 器件的400V–12V/500W 高频谐振转换器参考设计

    PMP21309:具有 HV GaN FET 的24V/500W 谐振转换器参考设计

    PMP20978:具有高压 GaN FET 的高效率和高功率密度1kW 谐振转换器参考设计