This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PMP20946:为什么将 LCC 拓扑用作 PMP20946设计的隔离式直流/直流级?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798415/faq-pmp20946-why-is-the-lcc-topology-used-as-the-isolated-dc-dc-stage-of-the-pmp20946-design

器件型号:PMP20946

为什么将 LCC 拓扑用作 PMP20946设计的隔离式直流/直流级? 在哪里应该特别注意将 UCC25630x LLC 控制器用于 PMP20946等宽输出电压电源设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP20946是一款面向 LED 照明应用的交流/直流电源参考设计。 照明应用的电源通常需要具有相当宽的输出电压范围。 在 PMP20946情况下、输出电压范围为100V 至200V。 某些 LED 照明应用需要更宽的输出电压范围。 谐振拓扑具有软开关和高效率的优点、因此在电源行业中变得很受欢迎。 但是,大多数谐振转换器(如常用的 LLC 谐振转换器)在不牺牲转换器效率的情况下无法处理宽输出电压范围。 因此、我们使用 LCC 而不是 LLC 谐振转换器来处理宽输出电压范围、同时仍保持相当高的效率。
    UCC25630x 通过在初级侧获取谐振回路电流来实现混合迟滞控制(HHC)、从而提高响应性能。 感测到的谐振回路电流信号馈入控制器的 VCR 引脚、并提供内部补偿电流、以便与反馈网络生成的两个电压阈值进行比较、从而实现快速瞬态响应。 这类似于 PWM 转换器中的电流模式控制。 在 PMP20946等宽输出范围转换器设计中使用 UCC25630x HHC 通常需要具有较低的谐振回路电流信号百分比(与内部补偿电流相比)。 这就是为什么 PMP20946中的 VCR 顶部电容器(C210)相对较小的原因。