This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21479:峰值负载规格

Guru**** 2958380 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, PMP21479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797905/pmp21479-peak-load-spec

器件型号:PMP21479
主题中讨论的其他器件:UCC28780、

如果我们不需要 PD 解决方案、只需要简单的65W 19V 输出适配器、它能否处理2ms 的200%峰值负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    我们需要确保变压器内核不会饱和、因为2ms 是很长的时间。 此外、我们需要审查电流限制设置。 我正在这个电路板的设计人员中购物。 他会给出建议。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新、此参考设计是否符合 DoE VI 规格(无负载损耗<0.5W)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    UCC28780控制器允许在高达115ms 的功率条件下进行瞬态响应、因此、您可以使用非常类似于 PMP21479的设计来支持此应用。  

    PMP21479输出端的 PD 控制器会将输出电流限制在仅超过3A 的水平、但如果输出电压固定为20V、则会移除 PD 控制器。  此设计尚未针对这些条件进行测试、因此我不知道会发生什么副作用。  峰值功率事件期间内的内核饱和将是一个问题。

    谢谢、

    Brian