This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:是否有人可以与我分享一个包含 LM3880、TPS56339和 TPS2420组件的 TINA-TI 电路?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2420, TPS56339, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798192/tina-spice-can-anyone-share-with-me-a-tina-ti-circuit-that-has-lm3880-tps56339-and-tps2420-components

主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS56339TPS2420LM3880

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

有人可以与我分享一个包含 LM3880、 TPS56339和 TPS2420组件的 TINA-TI 电路吗?

P.S. 我已经尝试在未加密的 SPICE 模型网页中查找这些组件、但在那里找不到它们!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、


    TPS56339模型正在开发阶段、完成后将在网站上提供。

    我们将尽快为您提供 LM3880和 TPS2420的 TINA-TI 加密模型。

    我们目前尚未承诺任何日期、一旦完成、我们会立即回复您。

    谢谢、

    Vivek Agarwal