This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00274:最大电流限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00274, DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797818/tida-00274-max-current-limit

器件型号:TIDA-00274
主题中讨论的其他器件: DRV8313

TIDA-00274 BLDC 电机参考设计的特性列表将最大电流列为1.9Apk/1.25Arms、测试数据显示了在此限值下的测试。 但是、该参考设计使用 DRV8313 EVM 硬件、该硬件指出它可以处理2.5A pk 电流。   

TIDA-00274设计中的最大电流限制是什么?  这是控制算法设置的限制吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    EVM 文档似乎是 TIDA 文档的超集。 我无法确定、但 EVM 限制看起来是正确的。

    正如在其他情况下一样、在上述限值或接近限值的情况下进行测试时、我会监测 EVM 的温度和条件。

    此致、

    -Adam