This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61022:TPS61022部件 WEBENCH 问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61088, TPS61021A, TIDA-050021, PMP9772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836592/webench-tools-tps61022-tps61022-part-webench-problem

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61088TPS61021ATIDA-050021PMP9772

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们的设计满足升压应用的以下要求。

输入电压:3.3V 至4.2V

输出电压:4V

输出电流:6A

我们使用 WEBENCH 工具为升压设计选择了 TPS61022 IC。 但这些工具仅支持4A 输出。 和 TPS61022数据表显示、它最高可支持8A 电流。

如果我们进行 4V@6A 输出测量、则 TPS61022是合适的还是不合适的。

请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    请注意、8A 是数据表中指定的典型谷值电流限值、而不是器件的最大负载。

    我们将谷值电流限制保持在6.5A、这是最坏的情况。

    即使将最大 Iout 增加到8A、该设计也会在您共享的条件下失败、因为它违反了谷值电流限制。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

     谷值电流限制意味着电感器电流不是输出电流、您可以将其估算为输入电流。

     您可以使用 TPS61088。

     您可以共享您的应用吗? 为什么需要6A 输出?

     最棒的

     Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    感谢您的快速响应。

    您可以使用 TPS61088。

    Rajesh->->我们的要求是输出4V@6A 、此升压器最小输出电压为4.5V。

    您可以共享您的应用吗? 为什么需要6A 输出?

    Rajesh->->我们的应用是需要4V@6A 输出。

             对于该4V@6A、我们要求低于电压

    1) 1)使用 LDO 的3.6V@4A

    2) 2) 4V@700mA   

    3) 3)使用 开关时为3.3V@1A

    4) 4)使用 LDO 的1.8V@150mA、由3.3V 输入电压构成

    请在下面为我们的应用推荐升压器

    输入电压:3.3V 至4.2V

    输出电压:4V

    输出电流:6A

    我们正在寻找低成本解决方案。

    我们正在等待您的最回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

     对于您的应用、我建议您使用以下电源树。 TPS61021A 和 TPS61022。

     您可以共享您的应用吗? 什么是终端设备? 我对这个很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    感谢您的快速回复

    我们已经完成了 TI 的其他器件表、只有一个升压转换器正在等待处理。

    请为升压应用器件建议4V@6A 输出、如果有任何替代器件可用、则共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

     对于4V/6A、您可以使用 TPS61088并添加电荷泵为 VCC 供电。 然后您可以设置 Vout=4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    感谢您的快速响应。

    该电路如何工作? 您能详细解释一下吗?

    如果有任何参考设计、您可以让这种类型的电路更好地理解。

    我们正在等待您的最回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    有更新吗?

     请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    我们正在等待您的回复。

    如果您可以共享二极管和电容器值、则我们可以将该器件安装到电路板中并测试此情况。

    我们的项目时间表非常短、我们正在等待您的紧急回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

     很抱歉耽误你的时间。 今天我有点忙。

     从 TPS61088方框图中可以看到、TPS61088由 VCC 引脚供电、而在 IC 中、VCC 通过 LDO 与 Vout 相连。 因此、最小输出电压大约为4.5V。  

    我们可以向 VCC 添加另一个电源来为其供电。 因此、请使用上面的电路、它是电荷泵、因此 VCC 引脚电压是 VOUT (4V)的两倍、约为8V。 您可以在 Webench 中下载 TINA 模块并进行仿真。

    对于 C、可以使用0.1uF 的二极管、~10mA 是可以的。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    感谢您的快速响应。

    以下是我的回复:

     从 TPS61088 方框图中可以看到 、TPS61088 由 VCC 引脚供电、而在 IC 中、VCC 通过 LDO 与 Vout 相连。 SO-min Vout 约为4.5V。  

    Rajesh->->  VCC 引脚在  TPS61088中的作用是什么? VCC 和 Vout 之间的关系是什么?  哪个术语影响 Vout (min)电压?

    我们可以向 VCC 添加另一个电源来为其供电。 因此、请使用上面的电路、它是电荷泵、因此 VCC 引脚电压是 VOUT (4V)的两倍、约为8V。 您可以在 Webench 中下载 TINA 模块并进行仿真。

    Rajesh->-> 我了解电荷泵电路、但如果我们在 VCC 引脚上生成8V、那么输出是如何可能的4V 的?

              如果我们可以生成4V 输出、那么我们可以在 FB 引脚上设置分压器、没错。

    对于 C、可以使用0.1uF 的二极管、~10mA 是可以的。

    Rajesh-->感谢您提出电荷泵电路的价值建议。

      我们将尽快等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajesh、

     我找到了类似的 TI 设计。 (TIDA-050021)。 我认为这将会有所帮助。 在该设计中、电荷泵输出连接到 VIN 引脚、优于连接到 VCC。  

     在 IC 中、我们将在 VIN 引脚和 VOUT 引脚之间选择最大电压、然后在 LDO 连接 VCC 引脚后、IC 使用 VCC 引脚为器件供电。 IC 需要更高的电压来驱动内部 MOS、因此如果我们使 VCC 更高、Vout 可能会降至4V。

     最棒的

     Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    根据您的建议、我们已向 TPS61088 IC 添加了电荷泵电路。  

    请查看以下原理图。

    输入电压: 3.3V 至4.2V

    输出电压:4V @6A

    我们将尽快等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajesh、

     从我的角度来看、最好将 R276连接到 VSYS、而不是 VCC_INT_REG。

    转发给 AE Helen、

    您好、Helen、

     你有什么意见吗?

     最棒的

     Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    为什么要将电荷泵的输出连接到 Vcc 引脚?  它应连接到 Vin 引脚、就像 TIDA-050021所做的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    请参阅以下应用手册-

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduel6/tiduel6.pdf

    考虑到应用手册、在使用超级电容器的情况下、电荷泵用于支持低输入电源范围。

    我仍然不明白为什么我们需要电荷泵、其中我的输入电源将在3.1V 至4.2V 之间保持稳定。

    因为当我查看应用手册时、有反馈电阻器用于生成4V 输出、但看起来电荷泵与输出电压无关、

    我还尝试在其中一个电路板中只需更改反馈电阻器、我将获得4V 输出。

    您能解决这个问题吗?

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    因为对于 TPS61088、内部逻辑和驱动器电路在 Vo>Vin 时由 Vout 供电。 最小驱动电压要求大于4.5V:这意味着输入电压或输出电压均应大于4.5V。

    请检查以下模块:由于 Vo 过低、我们需要为 Vin 引脚电压充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    根据数据表、TPS61088支持的最小输入电压范围为2.7V。

    这意味着、如果我的最小输入为3.1V、那么它可以在没有任何电荷泵的情况下生成4V 电压。

    您可以重新发布吗?

    似乎在这方面产生了很多困惑、但我们的输入电压绝不会低于2.7V、而我们需要电荷泵。

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看数据表中的下图:输出电压需要>4.5V、主要原因是要确保内部电源电压不会太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    一切都令人困惑。

    我同意您的看法、即使用 TPS61088可以产生4.5V 的最小电压、因此我们应如何将相同的升压电压电压用于4V?

    您可以查看以下链接吗?

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduel6/tiduel6.pdf

    为什么这样说是为了增加输入电源电压范围、使用了电荷泵、而使用的反馈用于4V 计算?

    在这种情况下、为什么不计算4.5V 的反馈电阻器?

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    这不是冲突。

    1.要获得4V 的输出电压,我们必须将反馈电阻器设置为4V;

    2.当 Vo=4V 时,内部电源电压不够(因为输入电压低于4V 会导致低 Vcc 电压 Vcc<4V),所以我们需要找到解决方案。

    3.为了确保 Vcc>4.5V,我们需要使 Vin 引脚电压大于4.5V (因为 Vo 设置为4V,我们无法更改 Vout),对于 TPS61088,Vin 引脚可以与电源输入分开。 因此、我们需要找到一个>4.5V 的外部电源来为 Vin 引脚供电。  使 Vin 引脚电压>4.5V、最佳>5V、然后问题得到解决。

    4.如何使 Vin 引脚电压>5V? … 我们发现、如果我们添加电荷泵电路、则 Vin 引脚电压可以是 Vout 的2倍左右。 在本例中约为8V。 问题迎刃而解!

    注意:电荷泵输出必须连接到 Vin 引脚、而不是 Vcc、因为绝对最大 Vcc 电压应小于7V。 因此、连接到 Vin 是安全的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    还有一件事-

    可靠性观点-这些调整是如何可靠的?

    TI 对这些设置的信心有多大、能够使升压转换器在4V、6A 条件下工作?

    由于我们计划大规模生产50、000台、因此我们将于2020年3月生产、并于2020-21年生产50、000台。

    因此、我们需要确保这个给定的解决方案在每个条件下都能正常工作、并且不会出现任何故障。

    请告诉我可靠性、以便我们继续使用给定的解决方案、并提交最终原理图供审核。

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    由于在 Vin 引脚上添加了电荷泵输出、并且 Vin 的最大应力可以是12V、因此这肯定是可以的!

    这只是一个小型模拟电路。 这在电源设计中非常常用。  

    对于 TPS61088、 其 Vin 引脚支持外部电源电压(Vin 引脚可连接到电源输入或外部电源)、许多客户、尤其是超级电容器输入应用(Vo=3.3V)、他们通过外部5V-6V 电压为 Vin 引脚供电。 请阅读 TI 参考设计 PMP9772

    因此、可靠性不会受到影响。  

    因为您的音量很大。 我建议我们可以通过电子邮件进行审核(我将邀请我们的营销人员参与)、而不是进行 E2E 审核。 这不是通过 E2E 进行的便利回顾。

    我将向您发送一条消息。