This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7672:输出电压问题

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842299/pmp7672-output-voltage-issue

器件型号:PMP7672
主题中讨论的其他器件:PMP

你好!

我正在使用 PMP 7672的设计参考设计电源。

但我不确定我需要的输出电压是75V、电流选择可以是60mA、120mA、240mA。 这是 T8管灯的隔离式设计。

但我下载了 Excel 工作表、用于显示最大编号的设计参数 LED 正向电压为3V 时具有10个 NOS。  

我可以使用此参考电路或 IC 设计18W、以便在75V 输出电压下实现隔离式设计吗?

请参阅指南...

此外、对于此设计、是否可以实现 THD<15%和 PF>0.9、请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiren、

    原始设计适用于38V 至42V 的电压、因此在75V 电压下不会工作。

    需要重新设计变压器。

    控制器本身在输出75V 或18W 时没有问题。  只需正确设计电路。

    对于 PF 和 THD、该控制器不执行功率因数校正、因此无法实现这些数字中的任何一个。

     

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的重播...

    我将寻找另一种可实现相同规格的解决方案。

    谢谢、

    Hiren