This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62160:TPS62160/TPS62260/LP5907无法在一个系统中正确仿真

Guru**** 2620475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/843303/webench-tools-tps62160-tps62160-tps62260-lp5907-could-not-simulate-correctly-in-one-system

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:LM3880TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我发现 TINA 可以单独对器件进行仿真。 但当我将它们添加到一个系统中时。

LDO 的输出遵循直流/直流输出。 这不是正常现象。

希望您能发表评论。

希望您确认在我们的 TINA 中仿真的加电/断电序列的可行性。

e2e.ti.com/.../2664.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang Feng、

    LDO 的输出与 DCDC 的输出相同、因为两个输出都具有相同的网络名称"VOUT"。   

    此致、

    简森

    e2e.ti.com/.../TPS62160_5F00_LP5907.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang Feng、

    LDO 的输出与 DCDC 的输出相同、因为两个输出都具有相同的网络名称"VOUT"。   

    此致、

    简森

    e2e.ti.com/.../1212.TPS62160_5F00_LP5907.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

       感谢你的帮助。

       您是否在 TINA 团队中? 我们是否有有关 LM3880的 TINA 模型?

        我需要它来进行一些仿真。 但我们只有 PSpice、它是加密的。 我无法使用它。

       希望您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang Feng、

    我不是 TINA 团队成员、也没有用于 LM3880的 TINA-TI SPICE 模型。  但是、我已经向 TINA 团队提出了一个请求、希望他们可以为我们生成1。  我将在收到后通知您。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、

    LM3880的内部电路非常基本。  如果您赶时间、您可能可以在几分钟内构建自己的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

        感谢您的建议。

         我自己构建的模型? 请给我提供更多详细信息吗?

         我们需要对器件的序列进行仿真。 希望该模型能够满足我们器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang

    如果您只需要仿真 EN 定序、则可以使用具有适当延迟和脉冲宽度的单个 VPULSE 源来实现该目的。  我不确定当前的车型要求的周转时间是多少、但如果需要2-3周时间、我也不会感到惊讶。  这就是我建议解决的原因。  请告诉我您希望如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模型请求团队的当前估计值为10月10日完成。   

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望在不使用 GPIO 控制的情况下仿真断电序列。

    由于它不是 GPIO、因此使用了分流电阻和其他电源、因此我们希望使用仿真直接评估序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang

    如上所述、您的车型将于10月完成。