This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28630:UCC28630DR

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836635/webench-tools-ucc28630-ucc28630dr

器件型号:UCC28630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们开发了使用 UCC28630DR 的交流/直流适配器电路、适用于工作功率高达100瓦的160V 至260V 输入交流电源。 我们在电路测试期间遇到了以下问题。

交流输入电压设置为170V 交流电、单元打开、我们能够获得直流电压。电容器 C2输出大约为280V 直流电压、这将馈送到变压器的初级侧。 当我们 打开电路时、IC 的电源点 VDD 最初为13V、电压在13V 至8V 之间变化。 但在变压器的次级和辅助点上未观察到电压。 在此阶段、R8电阻阀的电阻值为6.49千欧(Rbld)。  我们将 R8电阻阀降低至3.75千欧(Rbld)、但 在变压器的次级和辅助点仍然没有观察到电压。   IC 的 VDD 最初为13V、当我们打开电路时 、电压在13V 至8V 之间变化。 我们请求您提供建议以解决该问题。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    感谢您关注 UCC28630反激式控制器。

    此处的信息不足以为您提供帮助。  您能否提供转换器的原理图?  我在数据表中找不到"Rbld"的引用、"R8"或"C2"不提供对其功能的引用。

    您对8V 至13V 之间 VDD 循环的描述表明控制器不满足所有条件、因此不能开始开关。  控制  器监控13V 峰值处的多个输入、以确定是否存在故障条件并且开关可能会开始。  如果一个条件不适用、则允许 VDD 衰减至8V、然后重新启动 循环。  如果您   每次在13V 峰值时看到3个栅极驱动脉冲、则这不是锁存故障。  如果您根本看不到任何栅极驱动脉冲、则这是锁存故障。  这将有助于缩小问题的可能性。   

    请检查表3和 表4中列出的故障保护以及 表6 (UCc28630数据表中)的某些时序、以确定不满足哪个启动条件。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了交流/直流适配器的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    感谢您提供原理图。  我看到 R8是最小负载电阻器。  更改该值不会影响该转换器的启动。  

    我看不到该图有什么明显的错误、只是 我假设 T1的值为269uH、而不是269mH、对吧?
    请提供 T1的匝数比。

    正如我在第一次答复中提到的、控制器没有启动、因为它检测到一些故障情况。  您需要根据 VDD 每个峰值处是否存在脉冲来确定它是锁存故障还是非锁存故障。  然后、请查阅故障表以查看可能存在哪些故障条件(锁存与非锁存)以防止启动。   然后系统地调查每个潜在的故障情况、以查看您的电路是否 与该情况匹配。  然后纠正这些情况、以便控制器在启动前不会发现故障。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的指导、我们会对 PCB 进行故障排除。

    变压器详细信息 随附。 由于 Wurth Electronics 没有响应我们的请求、我们从 Epcos 购买了 PQ2625。 唯一的区别是它没有气隙。 我们创建了气隙、以获得 269uH 的初级电感值。  e2e.ti.com/.../transformer_5F00_report_5F00_2014744_5F00_21_5F00_354160214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    感谢您提供变压器 规格。  我看不到任何明显的错误。  

    我注意到的一件事是、绕组导向是顺时针转动初级绕组、将次级绕组和辅助绕组逆时针转动。  绕组连接可能会混淆系统中的极性。

    请检查变压器极性与原理图的引脚排列、无论是在电路中、还是在电路外部使用信号发生器。  (例如、在 AUX 上使用10~20kHz 时、 应在 SEC 上提供1.6V 同相电压、在 PRI 绕组上提供7.8V 同相电压。)  如果其中一个绕组极性错误、则可能会导致启动故障。

    其次 、另一种可能是、如果您通过填隙磁芯的外部支脚形成了间隙、则来自外部间隙的边缘磁通可能会导致 VS 或其他信号产生噪声并干扰启动。  如果外腿有间隙、则尝试在磁芯外部添加短接的磁通固定箔绕组。  这可能会降低您的电感、但可能允许启动(如果这是问题)。  如果是这样、请使用另一个仅有中心支腿的变压器(通过小心地将中心柱之一归档或研磨)。

    请告诉我您找到的内容。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用信号发生器和示波器测试了变压器。 以下是观察结果。

    我们在信号发生器上将频率设置为20kHz、将振幅设置为1.0V、并将其提供给示波器中的变压器辅助点在辅助点上观察到非常低的信号。 ѠL 2ПFL ѠL 公式 Δ V=8 μ H 来计算辅助电感、根据计算结果、我们得到 Δ V=0.628 Ω。 由于该值、当我们将信号馈送到辅助点时  、示波器中显示的信号非常低。

    我们不是将信号馈送到辅助点、而是将信号馈送到变压器的初级点。 我们在信号发生器上将频率设置为20kHz、将振幅设置为1.0V、并提供给变压器的初级侧、在辅助点、我们接收到振幅为128mV 的相位信号、在次级侧、我们接收到振幅为200mV 的相位信号。 计算出的变压器值如下所述

    初级                      电感值= 264uH、20Khz 时的阻抗为331.5欧姆         

    二次                侧电感值= 11.7uH、20Khz 时的阻抗为1.46欧姆

    辅助                   电感值= 5uH、20Khz 时的阻抗为0.62欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    您是对的、我忘记了辅助绕组的阻抗会低得多、并且会降低测试信号的负载。  测量一次侧是最佳选择。  我希望将反射电压保持在 mV 范围之外、以便更轻松地测量相位。

    无论如何、测试绕组的主要目的是根据 原理图确定物理变压器极性在电路中安装时是否正确。  接线错误极性是不启动的可能原因之一。  

    如果没有极性误差、则可以将其从考虑中删除。  
    然后、它将返回到缩小故障类型(锁存或非锁存)的范围、并继续缩小该类别中的每个故障的范围。

    这将是一个消除过程。  例如、如果输出没有上升、那么输出过压关断极不可能(除了由于某种奇怪的噪声)。  将其从列表中删除、然后查看下一个可能的情况。  遗憾的是、这有点繁琐。  

    另一点建议: 确保电路中的所有极化部件均已正确安装 、并且组件值正确。  原理图可能没有问题、但如果实际电路板发生错误、可能需要一些调试时间才能发现该错误。  将电路隔离在较小的部分、并验证每个节点电压和电流的行为是否符合给定特定输入信号时的预期。

    最后、请尝试遵循以下调试指南: http://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf
    虽然 UCC28630不是特定的、但许多问题和 调试技术与 UCC287xx 系列相同。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    我在大约一个星期内没有收到关于这个问题的答复。  我 将假定情况良好、并将关闭此线程。

    如果您在启动时仍遇到问题、请重新打开此主题或使用最新信息启动新帖子。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接用于测试交流/直流适配器的测试设置。

    当我们打开设备时、观察到以下情况:

    1、IC 中的 VDD 引脚未锁定、它在12V 和8V 之间反复变化(对于0.6秒 VDD 为8V、对于0.2秒 VDD 为12V、这是重复的)

    2. IC 中的 DRV 引脚、变压器的次级输出和辅助输出处于零电平。

    3、IC 高压引脚电压也在变化、整流输出电压为250V、持续0.4秒、零输出持续0.2秒

    e2e.ti.com/.../TEST-SET-UP.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

     

    感谢您提供更多信息。 遗憾的是、您的观察描述不足以诊断启动问题。

     

    对于观察1、您描述了一个矩形波形、其中 VDD 以8V 的电压持续600ms、然后以12V 的电压持续200ms、然后跳回到8V 并重复。 但是、预期的非启动 VDD 波形是从8V 上升到14.75V、然后下降上升到8V 并重复。

    请验证实际的 VDD 波形是什么。

     

    对于观察2、如果 DRV 输出始终为零、则我怀疑控制器在首次应用交流电源时锁存了其中一个锁存故障。 锁存后、所有开关活动将停止、直到 VDD 被允许降至5V 的锁存复位阈值以下。  本质上、这需要在几秒钟内断开交流电源。

     

    对于观察3,高压的电压大致跟踪 VDD 上的活动,其中“0.2秒零输出”对应于 VDD 从8V 到14.75V 的200ms 充电斜升。 但是、在充电间隔期间、HV 电压不会为零、但应比 VDD 高1伏或2伏、从而跟踪斜坡。  在 VDD 放电期间、内部 JFET 将关断、HV 将处于线路峰值电压。

     

    您能否列出您已在故障排除指南(SLUA783.pdf)中完成的哪些调试步骤? 在施加交流电源后、您应该能够在 VDD 第一次达到14.75V 时看到 DRV 输出脉冲。  如果再也没有 DRV 脉冲、则 IC 会由于检测到其中一个闭锁故障而锁存。  根据您的说明、情况似乎是这样、但应通过循环交流电源并查找前几个 DRV 脉冲来验证。  

     

    假定已验证闭锁、数据表(第42页)中的表3列出了将锁断 UCC28630的许多故障。  不可能出现“VDD OV”、“过热”和“SD 引脚低电平”,并且可以通过观察轻松消除。   但不要假定;请验证它们。

     

    这样剩余的5个故障就需要逐个检查和消除。 表3列出了电路工作故障。  这些是在 IC 切换时检测到的故障(不过只是短暂的)。

     

    表4 (第43页)列出了其他闭锁故障、但这些是引脚故障。 换言之、引脚连接有问题:开路或短接至其他地方。   这些故障在任何开关启动前被检测到。  此外、还需要调查这些故障中的每一个、并将其作为不启动的原因加以消除。  如果即使在 VDD 首次达到14.75V 时也从未看到 DRV 脉冲、则问题可能是引脚故障之一。

    我建议首先对表4的故障进行折扣、以确保在调试可能的表3故障之前正确连接所有引脚。

     

    如果您遇到可能是导致闭锁的原因但并非绝对明显的原因的波形、请提供足够详细的波形和分辨率、以便我证实您的发现。

     

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了在 UCC28630 IC 不同引脚上观察到的波形。请访问 review.e2e.ti.com/.../Wave-forms-of-UCC28630.rar 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

     

    感谢您提供波形;它们是调试此波形的良好开端。

     

    从“VDD 2.jpg””可以看到 VDD 从5V 升高到~15V (实际为14.75V),然后快速下降到8V,然后缓慢下降到5V,并重复此过程。 有时它有点不同,我很快就会了解到这一点。   这里的要点是慢速骤降大约为1秒,这与表6 (数据表第52页)中的“tRESET (long)”参数相对应。   这表示故障是自动重启故障、而不是锁存故障。  

     

    闭锁故障将显示 VDD 一直在10V 和8V (表6中的“VDD (LATCH-HI)”和“VDD (LATCH-lo)”)之间振荡,直到交流电源被切断。

     

    有时、VDD 从5V 升高到15V、然后缓慢下降到大约12V、然后快速下降到5V 并重新启动。 这是一个不同的情况,我相信它与表6中的“tRESET (short)”参数相关,其中交流欠压条件或 X 电容放电事件会触发0.5秒的关断时间。   这提供了在何处查找异常行为的线索。

     

    在表3的 UCC28630列中,只有“VDD UV”、“AC 欠压”和“过载计时器”是非锁定故障。 在表4中,只有“DRV 开路”和“HV VDD 短路”是断续故障(非闭锁)。

    我们可以消除“VDD UV”和“过载计时器”故障。 这就使得“交流欠压”、“DRV-open”和“HV-VDD short”成为可能。   

     

    所有这三个因素都是相互关联的。 您可以通过在 Q1的栅极(不是 IC 引脚本身)上查找栅极脉冲来检查“DRV-open”。  DRV 信号与 VSENSE 通过 R5相关、这会影响 FET 导通期间感测 Bulk 电压的能力(间接测量交流线路)。

    系统中可能存在多个问题、并且在不同的时间因不同故障而启动可能失败。 因此、请务必查看所有这些内容。

     

    您必须使用快得多的扫描速度、例如10us/div 等来查看开关脉冲。 此外、如果您有多个探头、一次查看多个信号也会很有帮助。 关键波形为 DRV、VAUX 和 CS。  请将零基准指示器放置在虚线上、以便更容易读取电压电平。  此外、请说明每个波形的测试条件(输入 Vac、输出负载等)。

     

    此外、请告诉我 D6和 D7的器件型号是什么。 这里的二极管错误会影响正常运行。  

     

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 建议二极管 D6值为1N5711WS-7-F 我们还使用了相同的器件。

    TI 建议二极管 D7值为 SK220ATR。 我们使用了 DFLS1200-7 (SK220ATR 不可用。 TI webench 推荐替代器件为 DFLS1200-7 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    感谢您提供二极管信息。  这些器件适合工作、因此我们仍需要分析开关波形以获得更多线索。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaprakash、

    我上次给你的答复已经过去了几天。  希望您已经确定并解决了该问题。  我需要关闭这个线程。  如果仍然存在启动问题、您可以重新打开此主题。  否则,如有必要,您可以开始新的过帐。

    此致、

    Ulrich