This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于42V 5A 输出锂离子充电器的稳压器

Guru**** 2620915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841693/regulator-for-42v-5a-output-li-ion-charger

您好!

我们正在尝试使用   115V 直流输入电压为输出额定值42V 和5A 电流构建一个大容量充电器。 我能否获得一些有关稳压器部件的信息。

输出为42V 和5A O 的稳压器。是否有适用于此稳压器的任何 IC。

谢谢、

Gowtham