This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01604:控制卡

Guru**** 2619585 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841086/ccs-tida-01604-control-card

器件型号:TIDA-01604

工具/软件:Code Composer Studio

如果我在 TIDA-01604的控制卡上执行 CCS 调试、即使 USB 电源未开启、PFC 程序也会保存吗?
如果没有、请告知我们您是否需要专门修改代码或将任何文件添加到项目类别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    无论 USB 电源是否打开、代码都将保存到 CCS 项目中。 当您想将程序刷写到控制卡中时、需要 USB 电源为其供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Xun

    我有疑问。

    即使在 main.cfg 中禁用切相、它是否在 pfc1ph3littpl.c 代码中进行三相操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    我个人测试了此选项。 但是的、一旦被禁用、它只能在三相模式下运行。