This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:Piccolo F280049 controlCARD

Guru**** 2620475 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/843150/tida-01604-piccolo-f280049-controlcard

器件型号:TIDA-01604

你好

我有疑问。

 目前、控制卡的每个开关都打开/关闭、如图所示。

黄色箭头指向上方表示开关向上、而向下箭头表示开关向下。

我想在不使用 USB 5V 电源的情况下对 TIDA-01604进行编程。
换句话说、我希望使用闪存进行引导。
要引导至闪存、请阅读数据表和电路图。 您需要将 S1开关设置为 GPIO24和 GPIO32、而无需任何其他配置或设置。
在我发送给您的图片中、让我知道您是否必须同时上下放置 S1开关。
S1:如果您告诉我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaeyup、

    包含您所示图片的参考指南应包含此信息。  

    请查看"表2。 入门参考"。 第四列用于独立引导(包括从闪存引导)。 请检查您是否正确配置了 S1:A。

    对于闪存引导模式、表4指示 S1需要将两个开关都置于"UP"位置。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    在我上传的照片中、让我们讨论蓝色方框 S1和 S1上的按钮:a.
    为了将其用作闪存、S1开关与其他开关不同、翻转了180度。 在照片上、两个按钮面朝下、S1:照片上有一个开关、左侧开关朝下、右侧开关朝上?

    另一个问题。
    即使在 main.cfg 中禁用切相、它是否在 pfc1ph3littpl.c 代码中进行三相操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认识到您的困惑。 您在上面所示的图表说明了"向上"和"右"的方向。

    请注意、所有方向指令都是指整个 controlCARD、而不是单个开关位置。

    如果仍有问题 、请参阅同一文档的表3"硬件参考"中的 S1和 S1A 详细说明。 这将告诉您与哪个逻辑状态相关的方向。

    [引用 user="jaeyup jung"]即使在 main.cfg 中禁用切相、它是否在 pfc1ph3littpl.c 代码中进行三相操作?[/quot]

    遗憾的是、我不熟悉您参考的切相代码。 我建议您在单独的主题中提出不相关的问题、这将确保您获得最佳支持。

    此致、
    Cody