This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:如何在参考设计 TIDA-01604中确定电网频率?

Guru**** 2619495 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839744/tida-01604-how-to-determine-the-grid-frequency-in-reference-design-tida-01604

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: TIDM-1007

尊敬的团队:

如何在参考设计 TIDA-01604中确定电网频率?  我只能看到参考手册中的锁相部分。

http://www.ti.com/lit/ug/tidue54a/tidue54a.pdf 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于软件需要更改低频 SR 开关和主开关、因此将存在过零检测。 您可以从两个过零时间获取频率。 但我不明白为什么在那里使用 SPL、电流基准可以从瞬时 Vac,您知道、SPLL 需要计算量。

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了 PLL 以提供以下内容

    答:它支持基于矢量的消除技术、以提高功率因数

    B.它增加了抗噪声的稳健性、这也可能导致 Totempole 桥发生错误变化

    锁相环还提供频率输出、但它会经常更改铁氧体、因为它也用于锁闭。 您可能需要在其上添加一些附加滤波器。 除此之外、正弦分析仪还从过零信息输出频率信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我听到了很多关于你的信息、感谢你的回复! 但我有一些问题:

    1:"基于矢量的消除技术"的含义是什么。 为什么使用 spl'结果 sinq 而不是 瞬时交流电压?

    2:能否从 PLL 获取频率? 我想它只是锁定相位、而不是 fll。

    我  期待你的答复。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里发表了一篇论文

    使用基于数字锁相环的矢量消除和跟踪误差补偿、提高基于 GaN 的图腾柱无桥 PFC 的轻负载功率因数

    TIDM-1007的 UG 中也介绍了这一点、TIDM-1007是同一拓扑的低功耗版本 、请参见

    http://www.ti.com/lit/ug/tidud61b/tidud61b.pdf 3.1.2.6.1

    2.请参阅模块

     float32_t  fo;      //!< PLL 的输出频率(Hz)

    F0是输出频率、但您需要在其上放置一个低通滤波器、因为它会由于 PLL 操作而振荡。

    读取频率需要多快? 它能容忍一些延迟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我从中受益匪浅