主题中讨论的其他器件: CC1312R、 CC1352R、 TIDA-010003
您好!
我从以下链接下载了 TIDA - https://www.ti.com/tool/TIDA-010024。
设置- CC13532R、REV E 板。 CCS 9.
首先、我分别使用轮询和 Root_POLL 示例刷写了两个板(稍后我还尝试了推送和根推送)。 没有构建错误。 但我在终端上看不到任何东西、也看不到任何指示代码正常工作的 LED。 由于我没有获得任何输出、我尝试放置一些断点、并发现代码在特定步骤后提供了 DAP 错误。 (如下面的屏幕截图所示)。
我在之前的一段时间内尝试过相同的示例、使用了旧版本的 TIDA 和 REV C 板、当时它无缝工作。 我记得几秒钟内连接的板、根终端显示了一些统计信息。 我希望此版本的功能也是相同的。 但出于某种原因、我无法使其正常工作。
我得到以下错误。
当我进入突出显示的 LED 功能时、会发生 DAP 错误。 有人能指导我哪里出错了吗?
此外、是否有任何先决条件/先前的步骤或需要这些步骤才能完成此工作?
我缺少的任何文档/自述文件或一些明显的问题?
感谢您的任何帮助。
谢谢、此致、
耶什。