This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093中 F1保险丝的器件型号

Guru**** 2619615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, TIDA-010074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842634/tida-01093-part-number-of-f1-fuse-in-tida-01093

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: TIDA-010074

尊敬的所有人:

在 TIDA-01093中、请提供 Fuse F1的器件型号、因为它是 DNP、但在布局设计中是必需的。

此外、BOM 中未提及、请检查。

等待最早的回复,

此致、

Prathamesh Patil

Battrixx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    如果设计您自己的电路板、请使用适合您系统的2端保险丝和/或支架以及您想要提供的访问权限。  如果您已经下载了设计文件并生产了电路板、您可以看到该组件的属性是引线式轴向保险丝的通用组件、并且没有特定的器件型号。  孔径为1.7 mm、间距为45 mm。  从您的首选供应商处选择轴向引线式保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    请提供保险丝规格。

    等待最早的回复,

    此致、

    Prathamesh Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、
    TIDA-010074使用保险丝。 请随时查看 其 BOM 以了解有关它的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    您将需要选择适合您的应用的保险丝。 根据您希望熔断的电流和电路板的尺寸选择您的保险丝。 DigiKey 等组件供应商允许您根据规格需求和价格进行搜索。

    此致、

    Matt