This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:有源 FET 和同步 FET 的时序

Guru**** 2619615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841356/tida-00961-timing-of-the-active-fets-and-synchronous-fets

器件型号:TIDA-00961

我认为有源 FET 的导通时间由电压环路控制。 是这样吗?

什么控制同步 FET 的导通时间? 我认为它们在电感器电流过零之前关闭。

是这样吗? 什么决定了关断时间?  

当我以150W 负载运行构建2时、同步 FET 不会开启。 请参见随附的。

Z4 (绿色)是有源 FET 开关节点上的电压。

Z5 (灰色)是同步 FET 驱动器。

Z6 (蓝色)是有源 FET 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    再次感谢你。 请明天到来。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待你的答复。

    是否有任何有关电流环路和电压环路的文档?

    感谢你的帮助

    Wayne Grandner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、当脉冲太短时、您的情况可能会发生。 甚至小于最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只看到你的回答的最后一部分。

    我正在尝试为我的应用重新扫描此设计、因此需要了解如何控制 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wayne

    第一份答覆是漏掉的,我说,

    "续流开关"的驱动器脉冲应使用"有源 FET "进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关电流环路和电压环路的文档?

    我正在尝试为我的应用重新扫描此设计、因此需要了解如何控制 FET。

    我的应用适用于无负载至600瓦的功率。 需要实现98%的效率(超过100瓦)

    如果有任何帮助,将不胜感激

    Wayne Grandner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wayne

    您可以参阅 TIDM-1007以了解固件和环路控制。