This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于36V、250瓦电动自行车的 BMS

Guru**** 2619525 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841696/bms-for-36-v-250-watt-e-bike

主题中讨论的其他器件:TIDA-00449

您好!

我需要知道哪款更好的 BMS 适用于(10s 4p)锂离子电池组(用于电动自行车中的(36V、250W)直流电机),我已经通过了 TIDA-00449。

您能不能为采用 UART 或 CAN 协议的应用推荐合适的 BMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowthamraj、

      除了 您已经检查的参考设计外、www.ti.com/.../直流电池充电器参考设计。  我们没有超过7S 的专用直流/直流充电器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对充电器的回复、

    我需要知道哪款更好的 BMS 适用于(10s 4p)锂离子电池组(用于电动自行车中的(36V、250W)直流电机),我已经通过 了 TIDA-00449 。

    您能不能为采用 UART 或 CAN 协议的应用推荐合适的 BMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题已经在一个单独的员额(这里)中得到了回答,Gowtham 已经被认为已经解决了。