This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01632:TIDA-01632

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842735/tida-01632-tida-01632

器件型号:TIDA-01632

尊敬的 TI 合作伙伴:

      我们使用24MHz 和32.768kHz 晶体是否 可以满足参考 BOM 的描述、如果我们使用其他供应商的器件、是否还有其他需要注意的地方?

        24MHz 晶振参考: TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 Epson 晶振、24MHz、9pF、SMD

        32.768kHz 晶体参考: ST3215SB32768C0HSZA1 Kyocera Crystal,32.768KHz,20ppm,SMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它符合数据表的规格、则可以使用它。

    谢谢、

    PM