This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23625:CFF 建议值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842582/webench-tools-lmr23625-cff-suggestion-value

器件型号:LMR23625

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家、您好!

我对基于 LMR23625的电源的 CFF 值有疑问。
在 WEBENCH 中、我设计的电源条件如下;
输入:DC8V-31.5V
输出5V、2.1A
在这种情况下、建议使用10pF 的 CFF。
但是、如果我遵循数据表计算(公式17和18)、则该值将为25pF。
两项建议之间存在差异。
我应该更好地遵循哪种价值?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo Akashi-San:

    请继续通过数据表公式计算出的值。 同时、我将校正 Webench 计算值。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan-San、您好!  

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将遵循数据表计算值。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi