This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256302:定制 MOSFET

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841109/webench-tools-ucc256302-custom-mosfet

器件型号:UCC256302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将在 webench 上使用 UCC256302设计 LLC 转换器。 是否可以创建无源组件等定制 MOSFET?

此致、

Ali AYKAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    目前、Webench 不支持创建定制 FET、这是我们为其他无源组件实现的方法。 但您始终可以从替代器件(如果可用)中选择不同的 FET。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    非常感谢您的回复。  这是一个很好的要求。 我希望它将被添加到 webench 中。

    此致、

    Ali AYKAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想在此再做一个介绍。 创建定制 FET 的能力在 Webench 中非常有用。 目前、可用的 FET 选择非常小、并且确实限制了我们使用 TI 控制器设计直流/直流转换器的能力。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ALI/Kevin、

    感谢您在此处提供反馈。 我会将请求转发给相关团队。

    此致、

    Bhushan