This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03040:PGA400-Q1

Guru**** 2619545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841995/tida-03040-pga400-q1

器件型号:TIDA-03040

您好 TI 团队。

我们正在开发一个电机驱动应用、我们希望在其中使用  TIDA-03040 。无法在 TI 网站上找到所需的开发文件。

您能为我提供以下文件吗?

• PGA400-Q1 GUI
• PGA400-Q1 系数计算电子表格
• PGA400-Q1 信号链电子表格
• PGA400-Q1 EEPROM 存储器映射

电子邮件地址:23194259@mahindra.com

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我将 GUI 上传到 MySecure 网站、其中也提供 PGA400数据表。 如果您已经可以访问 MySecure PGA400站点、则它将在下一小时左右开始提供。

    我没有其他项目、但我提请从事参考设计工作的 Sandeep 注意、希望他能帮助您找到这些文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    感谢您的快速回复。 您能否共享 MySecure 网站的链接和访问权限。

    另一个问题是需要使用 PGA400Q1-EVM 对 TIDA-03040进行编程。 我要提前感谢 Sandeep 共享这些文件。

    此致、

    Harish K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、  

    很高兴听到您将 TIDA-03040整合到您的项目中。 其余文件将被发送。

    此致、
    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott & Sandeep:

    感谢您提供这些文件。 我无法下载 GUI。

    谢谢、

    Harish K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    您必须请求访问 MySecure 网站。 您可以点击以下链接来申请访问数据表(和 GUI): http://www.ti.com/product/PGA400-Q1

    单击"更多信息"下的"立即申请"