This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481-Q1:如何获取开环波特图

Guru**** 2823185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841262/webench-tools-lm3481-q1-how-to-get-open-loop-bode-plot

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我遇到了一个真正的麻烦、这是一个我不理解其根源的麻烦。 首先、我从 TINA TI 网站下载了 LM3481平均值模型、该平均值模型的发布日期为2015年4月21日。

为了执行交流仿真、我在 TINA TI v9.2中构建了一个电路。 我的目标是使我的电路(粉末级)的开环、使我能够将极点和零点放置在适当的位置、以稳定升压转换器。

升压转换器的规格如下:  

Vout=12V

Iout=1.8A

L=6U

FSW=227kHz

Rsense = 20m

当我进行仿真时、我得到一个非常奇怪的相位图、这个图与电流模式配置中升压转换器的功率级无关。

请、我真的需要您的帮助、因为我有3天的时间尝试获得结果、但我没有。  

下面显示了我使用的电路、并随附了仿真文件。

在电路中、我已将 VC 设置为输出、将 Vout 设置为输出。

 e2e.ti.com/.../0513.boost.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kirous-San、

    我们将修改您的电路板以正确进行仿真。  请等待几天。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurous-San、

    随附更新的 TINA 仿真文件。 希望这可以帮助您进行设计。  顺便说一下、请注意、所有仿真模型都不是100% IC 代表。 必须进行基准验证。

    e2e.ti.com/.../Updated-LM3481_5F00_boost_5F00_TINA-Loop.TSC

    此致、

    Youhao