This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481-Q1:交流仿真

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839152/webench-tools-lm3481-q1-ac-simulation

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用  德州仪器的 LM3481设计升压转换器。 为了完成工作、我选择了 TINA TI 电路仿真器、其中给出了 LM3481的平均模型。 因此、我使用该模型来获取不带补偿器的功率级的开环波特图。我的目标是获得一个图、该图将帮助我确定在何处放置补偿器的极点和零点。 该电路的输出波纹波纹波为(L=6uH、Rsense = 20m、Fsw=227kHz)

我的问题是、我不知道如何为交流仿真构建电路、对于示例、我不知道如何隔离补偿引脚或将其连接到哪里。

*如何获得 Vout/Vcomp 波特图(功率级的开环增益),以确定在何处放置补偿器的热敏电阻和极点  

e2e.ti.com/.../Average-model-simulation-of-LM3481.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kirous Bachi、

    您可以使用 TINA-TI"后处理器"来绘制任何传递函数。 相同的交流设置可用于将功率级绘制为 Vout (s)/VC (s)。 随附的屏幕截图显示了详细信息。 此外、请使用电阻器负载-根据您的输出电压和电流要求计算负载电阻器、并在 原理图中将灌电流负载替换为电阻器。

    此致、

    Srikanth Pam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、您的回答非常有帮助、我非常感谢您的贡献、但我仍有问题!

    如果我想移除补偿器件、是否正确注入 COMP 引脚的扰动信号? 以获得不带补偿器的传递函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirous Bachi、

    建议测量闭环中的功率级、以便转换器以正确的占空比运行以提供输出调节。

    如果您希望通过完全移除补偿进行测量、则需要手动将 COMP 引脚偏置到正确的直流电压、然后在 COMP 引脚处注入扰动信号。 如果两种方法都具有相同的工作点和功率级组件、则这两种方法都应提供相同的功率级传输功能。 您可以通过直流操作点仿真来检查运行点、并查看输出节点电压。 请注意、负载电阻/输入电压的任何变化都需要更新 COMP 引脚上的偏置、以便输出处于所需的电压电平。

    下面的两种方法都具有相同的结果。

    此致、

    Srikanth Pam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我已经使用相同的值对上述电路进行仿真、但我获得了不同 的 Vout/VC 波特图。 我真的不明白问题在哪里,请你弄清楚我错过了什么?

    下面是我的电路  

    e2e.ti.com/.../Boost.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kirous Bachi、

    我已经下载了您在上面共享的 TSC 文件并对其进行了仿真。 我得到的结果与 Srikanth 得到的结果相同。 您能否按照以下步骤运行仿真? 请告诉我、这会有所帮助。

    1.点击 AC Transfer Characteristics。

    2.请保留以下设置并单击确定以运行仿真。

    3.结果  

    此致、

    Bhushan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan

    我真的是堆叠的、我已经重新设计了来自波根的电路、然后再次进行仿真、很遗憾我得到了一个不同的图(与我已经发布的图相同)。  我不明白任何内容!  

    请您如何配置 ERC?? (步骤1)

    是否有图形查看器配置?   

    是否是 TINA TI 版本之间的区别? 我使用的是 v9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirous、

    我们可以在不进行任何更改/新 配置的情况下对您按原样提供的原理图进行仿真。 因此、我认为 ERC 或图形查看器配置没有问题。

    我假设模型在较旧的 TINA-TI v9.2中可能出现错误行为。 您能否 从 https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html 下载最新版本 TINA-TI v9.3 (9.3.2.277-SF-TI) 并尝试仿真原理图?

    此致、

    Srikanth Pam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我注意到的、因为我已经下载了 v9.3、并且得到了正确的图形、换句话说:

    *该模型在"工业仿真"中没有正确响应。

    *但它在基本版“v9.3”中运行良好

    我已经联系过 TI 技术人员、他们已经向我确认了、我正在等待为我解决问题

    非常感谢