This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2576S-ADJEVM:LM2576 WEBENCH 没有#39;没有负电压输出基准?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840289/webench-tools-lm2576s-adjevm-lm2576-webench-don-t-have-negative-voltage-output-reference

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

LM2576 WEBENCH 没有负电压输出基准?

您能给我提供-15-12-5输出参考原理图吗?

正是如此

您能否给我提供有关降压 IC 至负电压输出的应用手册?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    对于 LM2576、目前 webench 仅支持降压配置。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    您能给我提供-15-12-5输出参考原理图吗?

    正是如此

    您能否给我提供有关降压 IC 至负电压输出的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请参阅以下讨论使用降压稳压器的负降压升压配置的链接。

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    希望这对您有所帮助?