This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ31710:如何在 LMZ31710的 webench 中设置频率?

Guru**** 2386740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841774/webench-tools-lmz31710-how-to-set-frequency-in-webench-for-lmz31710

器件型号:LMZ31710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我尝试将 LMZ31710所需的工作频率(300kHz)设置为0.9V 输出时、webench 会显示"Design cannot be created (无法创建设计)"。 数据表显示这应该是可以的。 提供什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系我们。 我继续创建了输入条件 VinMin=4.5、VinMax=17、Vout =0.9、Iout =10A 的设计(链接如下)。 根据数据表、Vout = 0.9V、Rt 应为1000k Ω(fsw = 250kHz)。 请告诉我这是否有帮助。

    Vout 设计->0.9V: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B27737D997DBBAB6

    此致、

    Bhushan

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表的表7、0.9V 输出允许300kHz 的同步频率。 当我在 webench 中选择外部频率源和300kHz 时、我会得到"无法创建设计"。 这是 webench 的局限性吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    似乎未在 Webench 上为此器件建模外部同步功能。  

    此致、

    Bhushan