This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15006:次级侧电压过低

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840597/pmp15006-secondary-side-voltage-too-low

器件型号:PMP15006

尊敬的所有人:

我一直在尝试根据 PMP15006参考设计构建电路。

设计参数如下:

  • 一个隔离式输出、最大电压为5V 250mA。
  • 小型电路板布局
  • 24V 标准工业轨的输入

在测试过程中、我体验到次级侧的电压从未超过2.4V。 在运行期间、线圈会变得很热、因此我必须切断电源。

我可以说、我遵循了该参考设计的原理图。 PCB 布局不同。 您会发现这些附件。

感谢您的任何帮助、

Björn Ellensohn

e2e.ti.com/.../flybuck-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 SW 和次级侧共享波形。

    负载上的行为是什么?

    您能否共享电感器的器件型号?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 Coilcraft LPD8035V-333MR。  感谢您的回答、但同时我自己解决了问题。 我移除了次级侧1欧姆电阻器、在我的例子中、它消耗的功率太大。 现在、该电路按预期工作、并提供足够的功率来运行 Raspberry PI 0。

    此致、

    Björn Ellensohn