This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:与 MSP430G2553连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, MSP430G2553, MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841692/tida-00449-interface-with-msp430g2553

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553MSP430G2533

您好!

如何   通过 UART 将 TIDA-00449连接到 PC、 USB 连接到串行接口就足够了、或者需要任何调试器?、

我有 TIDA-00449的固件、但需要了解如何使用、请附上一些有用的参考资料。

谢谢、

Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    如果您有固件、我假设您希望下载固件并对其进行调试。 如果是、我建议您使用 SBW。 简单的方法是使用 MSP430 Launchpad 并将 MSP430G2553 (SBWTCK & SBWDIO & GND)连接到目标端、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么要删除附件。  

    您可以参阅以下 LaunchPad 链接:  

    http://www.ti.com/lit/ug/slau680/slau680.pdf

    图17、J101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此,我需要使用 MSP430G2533 Launchpad 套件来连接   TIDA-00449 以进行板载编程。

    调试器、如 http://www.ti.com/tool/MSP-FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何 MSP430 MCU Launchpad 均可正常工作。 您只需要 LaunchPad 上的调试器。  

    调试器也起作用。  

    此致、

    Ryan