This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28950:UCC28950的 SPICE 仿真(平均模型)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836537/webench-tools-ucc28950-spice-simulation-average-model-for-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我是否可以知道 SPICE 模型保存库中是否有 UCC28950的平均模型?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    控制器网页中列出了 UCC28950的所有可用型号。

    http://www.ti.com/product/UCC28950/toolssoftware

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    您所指的是该器件的瞬态模型。 平均模式如何? 请提供建议。 谢谢。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    由于 UCC28950的平均模型未在控制器网页中列出、因此我们很可能没有它。  请告诉我您的项目的商业详细信息、我们可以调查我们是否认为有必要发布此模型。 如果您不想在此处发布详细信息、可以通过 s-singh2@ti.com 将其直接发送给我

    此致、

    区域