This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5010:Lm5010 n'似乎不适用于电源设计器

Guru**** 2619555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840727/webench-tools-lm5010-lm5010-doesn-t-seem-to-work-with-power-designer

器件型号:LM5010

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

无论我为 LM5010输入什么参数、我都会收到消息"Design cannot be created (无法创建设计)"。  您的首选设备无法与您选择的输入配合使用"

此部件是否存在已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我尝试为默认输入条件创建设计、但它对我也不起作用。 似乎是一个错误。 Webench 团队正在处理这一问题。 我们会随时为您发布开发信息。

    此致、

    Bhushan    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此错误已修复、TI.com 上现在进行了更改。 我们能够创建 LM5010的设计。

    此致、

    Bhushan