This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:PMP40379的 BOM 中使用的某些组件的替代器件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841103/pmp40379-alternate-parts-for-some-components-used-in-bom-of-pmp40379

器件型号:PMP40379

您好!

我正在为我的项目测试 PMP40379板。对于以下列出的组件、我将测试 PMP40379板。

C632、C633、C634、C636、C637、 C638   6. 2000 μ F    EGXF500ELL202MU40S    联合 Chemi-Con    电容、铝、2000UF、20%、50V、径向     径向、CAN    无库存、建议备用
H12、H13、H21、H22、H23、 H24.    6.   SPT400-12-11-25    Bergquist    热垫25.02X11MM 灰色/GRN      无库存、建议备用
H600、H602    2.   782653B04250G    Aavid    散热器垂直最大夹、黑色、4.25英寸    4.25英寸挤压散热器    无库存、建议备用

此致、

Samruddhi Deshpande

Eaton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samruddhi、

    我在 DigiKey 上找到了一个额定电压为63V 的类似电容器

    EGXF630ELL202MM35S

    对于散热器和热化合物、只要有助于耗散功率、任何器件都将起作用。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert