This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:简化设计

Guru**** 2619525 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841204/tida-01623-simplify-the-design

器件型号:TIDA-01623

您好!

我想知道是否有方法可以简化 TIDA-01623参考设计的设计。 我想移除 USB 组件并将电源直接连接到网关。 需要多少个组件才能正确地将电源转换为 USB-C、并且由于我不需要该功能、因此可以移除这些组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 阿基尔

    感谢您关注此参考设计。

    由于这是周末、请让我们的工程师有更多时间回答您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只需要 PFC+ACF 级、则可以移除 USB 组件。  

    从原理图中、您可以参考 Vo 之前的电路。  

    请记住、要修改反馈电阻分压器以获得所需的电压。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您回来。 为了澄清这一点、我希望从设计中获得5V/5A 输出、这样做的方法是移除所附工作表上的黄色盒装部分。 我知道您在重播中指出、我应该忽略 Vo 之后的所有内容、但电路是如此互连、我只是想确保。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01623-Schematic-Parts-Highlighted.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。  

    此致、

    Ryan