Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01632
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01632 是否可以将 TIDA-01632同时用于 基于 ToF 和相位的距离测量?
我们是否提供了这些板? 如果没有、是否可以使用 LaunchPad 进行此类测量?
谢谢!
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01632
是否可以将 TIDA-01632同时用于 基于 ToF 和相位的距离测量?
我们是否提供了这些板? 如果没有、是否可以使用 LaunchPad 进行此类测量?
谢谢!
Viktorija