This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:无法理解6LoWPAN 网状示例代码在何处发送射频和 UART 数据

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839967/tida-010024-trouble-understanding-where-6lowpan-mesh-example-code-sends-rf-and-uart-data

器件型号:TIDA-010024

您好!

我目前在 CC1312 Launchpad 上使用 TIDA-010024软件。 我已经能够使用 debug_push 和 debug_root_push 构建配置使项目(称为6LoWPAN_mesh_TI_15_4_cc1312_tirtos_ccs)正常运行。 我附加了下面的屏幕截图、以展示与运行 debug_root_push 配置的电路板相连的串行终端上的 UART 输出。

但是、我有一个使用 CC1312的定制板、我想稍微修改代码以发送一些不同的数据。 问题是、在这个特定项目中、我似乎无法找到数据实际通过 UART 被构造、传输、接收和打印的位置。 我已经搜索了许多文件、甚至尝试了"C/C++ search"函数、找不到上图中的 UART 打印位置。 我已经使用过更简单的项目、并且能够修改这些文件来满足我的需求、但我对这个网状代码接口非常陌生、它看起来与这些更简单的项目的工作方式不同。

如果可能、是否有人可以向我指出我应该查看的正确文件、以便更改通过射频发送的数据以及也发送的 UART 数据? 我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、

Grady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    您可以修改以下文件中的数据。

    6LoWPAN/simple-udp/simple_udp_meters

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够弄清我需要的信息位于何处。 我发现有用的文件是 app_task_root.c、用于更改命令的实际打印输出。 在继续执行项目时、我将查看您建议的文件。

    再次感谢、

    Grady