This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:变压器(初级:辅助)匝数比和电感如何计算?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838142/pmp20878-transformer-primary-auxiliary-turns-ratio-and-inductance-how-to-calculate

器件型号:PMP20878
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

刚刚提到原理图中的电场,、如何计算变压器 T2和电感 L6以获得大约12.7v?e2e.ti.com/.../PMP7410-SCH.pdf 的 VCIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    我很困惑您是否在寻找有关如何计算 PMP20878或 PMP7410参数的信息?

    Power Stage Designer 是一款非常适合帮助您进行这些操作的工具、它是一款基于 Java 的免费程序、可帮助您计算值。

    请查看

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道具体的计算公式和过程。您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    请参阅 UCC2897A 数据表的应用部分。

    谢谢、

    Robert