This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28180:UCC28180

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840108/webench-tools-ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您的许多工具(例如、a) Webench 电源设计器 b) UCC 28180设计计算器版本 B (XLS 文件)针对相同规格的1000W PFC (45kHz 时)提供完全不同的组件值。 请尽快建议使用推荐的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我建议使用 Webench 电源设计器、因为它在计算组件时更广泛(但数据库有限)。 请分享您正在考虑设计的输入条件(VinMin、VinMax、Vout、Iout、Temp、 Fsw)?

    如果您可以将设计计算器与您的输入条件共享、我们将对此进行审查、这一点很有帮助。

    此致、

    Bhushan    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我们很长时间没有听到您的声音。 假设您能够解析查询、我将关闭此帖子。 如果您有任何疑问、请在此处回复以打开帖子、如果此帖子已锁定、请创建新主题。

    此致、

    Bhushan