Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01629 你好! 我使用电机控制器制造具有以下电池规格的电动汽车:
集线器 BLDC 电机- 500瓦
锂离子电池-48伏20安时
那么、该设计是否会根据我们的配置工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01629
你好! 我使用电机控制器制造具有以下电池规格的电动汽车:
集线器 BLDC 电机- 500瓦
锂离子电池-48伏20安时
那么、该设计是否会根据我们的配置工作?
您好!
感谢您关注我们的 TIDA-01629参考设计。
设计是否满足您的要求尤其取决于最大相电流。 我们根据 48VDC 总线电压下的最大相间电压(34Vrms)和 10Arms 最大持续相电流来指定最大持续输出功率。 请参阅设计指南图34和公式7 、了解我们的计算详情。
您可能需要检查的其他参数:
-最大持续相电流:10Arms (请参阅上面我们与输出功率的关系)
环境温度范围:TIDA-01629在高达85°C 的环境温度下进行了测试、请参阅设计指南中的安全工作区图36。
- PWM 频率:TIDA-01629以16kHz PWM 频率进行测试。
您可以在设计指南第1.2节"关键系统规格"中的 TIDA-01629中找到整个规格
此致、
Martin Staebler